This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24A:VOSNS 的绝对最大值

Guru**** 2395885 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938003/tps546d24a-absolue-max-for-vosns

器件型号:TPS546D24A

TPS546D24A 支持 Webench 中高达6V 的设计、但数据表中 VOSNS 的绝对最大值为5.5V。

我的设计是5.5V 输出–我是在没有绝对最大值裕度的情况下工作、还是要使用.5V?

如果我使用电阻器对 Vout 进行分压并相应地设置电压、我可以减小该引脚上的电压。   这种方法有任何问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     TPS546D24A 能够实现5.5V 的输出电压、 因此 VOSNS 上的5.5V 电压应该正常。

    6V 的 WEBENCH 设计需要更新、我们将对其进行处理。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

    VOSNS 似乎是唯一真正将输出限制在5.5V 的引脚。   

    如果我想超过5.5V 输出、是否可以在 VOSNS 的 Vout 处使用分压器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将再次确认这一点。 由于该器件预计可用于5.5V 应用、我认为您不需要任何分压器。 该器件的一位专家将很快做出响应。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    TPS546D24A 可支持高达5.5V 的标称电压、而不会有损坏 VOSNS 引脚的风险。

    看起来需要更新绝对最大 VOSNS 引脚电压。  我可以安全地支持6V 电压。

    虽然我不建议使用额外的反馈分压器来降低 VOSNS 引脚电压、但可以这样做、但需要注意以下几点:

    1) 1) VOSNS 引脚上的输入阻抗

    TPS546D24A 包括一个从 VOSNS 到 GOSNS 的内部电阻分压器、其标称电阻为130k Ω(85k - 165k)、该电阻将加载在选择外部电阻时需要考虑的任何外部分压器。

    2) 2) VOSNS 是调节的感应电压并读取 Vout 值

    VOUT_COMMAND 和 READ_VOUT 值将受到外部分压器的影响、调节或报告 VOSNS 电压而不是输出电压、除非 VOUT_SCALE_LOOP 也更新。  对于5.5V 的输出电压、如果还使用了外部分压器、则内部分压器将设置为8:1 (0.125)、需要通过除以(1+ RtoP/Rbot)来进一步降低 VOUT_SCALE_LOOP 以允许内部数字补偿 VOUT_COMMAND 和 READ_VOUT 函数中的外部分频器。

    3) 3) VOUT_COMMAND 的可编程范围限制为6V。  要获得大于6V 的输出电压、您需要使用外部电阻分压器、而不是如#2中所述更正 VOUT_SCALE_LOOP、但要通过主机选择 VOUT_COMMAND 并解释 READ_VOUT 来更正从 VOSNS 到 VOUT 的比例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    另一个注意事项。  TPS546D24A 的典型关断时间为400ns、最大关断时间为500ns、可根据开关频率限制占空比。  这还将限制最大输出电压、具体取决于所选的输入电压和开关频率。