This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570EVM-206:BQ25570能否处理输入端的多个收集源?

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570, BQ25504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947279/bq25570evm-206-can-bq25570-handle-harvesting-multi-sources-at-the-input

器件型号:BQ25570EVM-206
主题中讨论的其他器件:BQ25570BQ25504

您好!

也许这是一个一般性问题、但我在电力电子领域没有太多经验。

我想最高效的方式将多个收集装置应用于 BQ25570 EVM 输入。 我有3种不同类型的传感器:

TEG (x3):提供大约20mV DC、每个 TEG @室温。

小型太阳能电池板:提供大约300mv DC @室内光线。

压电发电机:整流并为电容器充电。 (AC->DC)

我的问题:BQ25570是否专为这些类型的输入而设计? 如何最佳实际 连接中同时添加电压(最低功率损耗)?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohamed、

    不幸的是、不  MPPT 功能只能将输入电压调节为一个电压。  此外、如果您将源的输出连接在一起、除非您使用 通过 二极管连接来形成 二极管 或、否则一个源的输出将反馈到另一个源。  但0.3V 压降肖特基二极管的损耗可能过高、并且大多数理想二极管或 FET 控制器的输入功率要求也过高。  您可以将升压充电器的输出连接到一个存储元件中。  因此、您可以使用三个 BQ25570或一个 BQ25570和两个 BQ25504。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff

    非常感谢您的回答。 我在互联网上进行了一些搜索。 我找到了使用运算放大器的加法器(求和)电路。

    那么、您认为 -使用微功耗运算放大器并从主电池为其供电(Vs)-将在这里受益吗?  

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohamed、

    我实际上不是。  运算放大器可能会消耗过多电流。  此外、如果具有多个具有不同最大功率点电压的输入源、则很难从中提取最大功率。

    此致、

    Jeff