This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:与 VSYS 相关的问题

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD87381P, TIDA-01393

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946014/tps650864-vsys-related-issues

器件型号:TPS650864
主题中讨论的其他器件:CSD87381PTIDA-01393

您好!

我们的产品使用的是 TPS6508641、但存在与 VSYS 相关的问题。

当 VSYS 低于6V 或高于7.5V 时、会发生 PMIC 复位。

(1. PMIC 的所有输出电压轨瞬间为0V。

 2. 当我使用我们的产品达到最大负载时、PMIC 复位。 当 VSYS 介于6V 和7.5V 之间时、正常运行。)

在我看来...

根据数据表19页、 CSD87381P 的效率因 Buck1输入电压而异。

在我们的系统中、Buck1的输出电压为5V。

我想、如果输入电压超过7.5V、由于 CSD87381P 运行效率低下、则会发生 PMIC 复位。

然后、当输入电压低于7.5V 时、由于 CSD87381P 的效率有所提高、PMIC 似乎正常运行。

但 我不知道为什么在 Vin 为5.6V~6V 时复位 PMIC。

我附加了原理图。

感谢你的帮助。

谢谢你。

e2e.ti.com/.../PMIC-Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TIDA-01393设计使用 TPS6508641器件型号。 尽管我们可以独立查看您的原理图、但这是您可以使用的最佳资源、可用于确定您的设计与已知良好的工作设计之间的差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了补充 Brian 的响应、BUCK1中作为 VIN 函数的电流消耗量存在限制。 在5.6V 至6V 范围内、EVM 通常可以管理几安培的电流。 性能通常通过在 C189点添加5pF 电容器来提高。  

    高于7.5V 时、我会期望正常行为。 如果您移除 R24、您是否仍然看到关断? 使用 CSD87381P 时、9.31k 的 RILIM 值约为6A、如果您尝试消耗的电流超过该值、则也会预计关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    我进行了测试、您说过、但结果相同。

    但有一个不同之处。 我将 R24 (R_ILIM1)值从9.31k 更改为20k、并确认 PMIC 复位发生在7.8V 而非7.5V 之间。

    (我移除了 R24、但 Buck1电感器损坏。)

    我不希望得到准确的答案。 我 想知道主要怀疑是哪一部分。

    根据 VSYS、我怀疑 CSD87381P 的效率、但它似乎不是最终原因。

    有很多疑问、所以我不知道从哪里开始。

    我想从专家那里获得建议。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的系统从5V 电源汲取了多少电流? 您的电感器的额定电流为4.7A、您曾提到过它已损坏、因此您的系统可提供的电流与需求之间的不匹配似乎是您首先要查看的地方。 您可以通过添加电流环路并使用示波器电流探头进行测量来测试这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如您所说的、Buck1电感器的电流电源存在问题。

    当替换为具有高电流电源的电感器时、没有问题。

    根本问题似乎已经解决。 非常感谢。

    (即使我将 VSYS 提高到12V、它也能正常工作。)

    此外 、我还有几个问题。

    1. 当 VSYS 增大时, 流经电感器的负载电流为何增大?

    2.如果查看结果、 当 VSYS 为低电平时、CSD87381P 具有良好的特性。  这种推理是否正确?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    流经电感器的直流电流与输入电源无关、但电流纹波确实取决于输入电源、因此流经电感器的最大电流会随着 VSYS 的增大而增大。  

    您可以在数据表中找到此公式-公式(6)。 IL (max)与 Vin 成正比。

    通常、随着 VSYS 和 VOUT 之间的差异减小、效率应提高- CSD87381P 是一个不错的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我知道 VSYS 的变化与电感器电流有关。  谢谢你。

     总之  、首先我想当 VSYS 由于 CSD87381P 的效率而增加时、会发生复位。 但最终、它是一个电感器电源电流问题、因此、效率似乎与此问题无关。

    如果效率是一个问题、即使更换了电感器、也会出现这个问题。

    非常感谢你的帮助。