This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24450:不同电流和温度下的 RP 计算

Guru**** 2512085 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/937998/bq24450-rp-calculation-at-different-currents-and-temperatures

器件型号:BQ24450

我已经看到 Rp 的计算是基于内部 BJT 的 VCEsat;然而、该电压在很大程度上取决于集电极电流和工作温度。 公式有时包括2.0V 压降、有时不包括。 论坛上的答复并不十分详尽。 我们是否有一个图显示了不同工作条件下引脚16和15之间的压降?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lenio:

    我将在离线时与您联系以讨论这一点。

    最棒的