This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:无法通过 CHG 和 DSG 引脚打开 FET

Guru**** 2552150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938007/bq77915-unable-to-turn-on-fets-via-chg-and-dsg-pins

器件型号:BQ77915

您好!

我似乎在使用 BQ77915-00的电路中遇到一些故障情况。 我组装了三个电路板、但问题相同、所以我认为我的设计有问题。 随附完整原理图。 我无法为电池组充电、因此我断开了电源、并且仅连接到三节电池、我仅关注 BQ77915部分。 FET 未连接-BATT 和 GND、DSG 电压为0、CHG 电压约为0.5V。 因此、这似乎意味着存在一些故障情况。   

其他一些意见:

我有三节锂离子电池、每个电池的充电电压为3.5V、电池和 VDD 上的电压为10.5V。 这让我相信电池已正确连接、我不应跳过 UV、OV 或 OW 故障

-由于我没有充电、也没有施加任何负载、我认为我不应该跳过任何过流故障。  

我将示波器带到了 TS 或 VTB 引脚、并且确实看到了常规脉冲、因此我知道该器件已通电并正常工作。 没有什么是热的、我也不应该跳过温度故障。  

那么、我缺少什么呢? 我在原理图中犯了错误吗?  

e2e.ti.com/.../BMS_5F00_Lui.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吕孝端、您好。

    原理图似乎正常。  如您所注意到的、由于 VTB 是脉冲、因此该器件似乎正在运行。

    故障和恢复显示在 BQ77915数据表的表5中。  关断两个 FET 的方法是 OW、OC、OTD 或 UTD

    请确保 CCFG 引脚为低电平、以便电芯4和5不会为 OW。

    检查 CTRC 和 CTRD 是否真的很低、因此它们无法强制 FET 关闭。

    在正常温度下、TS 引脚脉冲应约为 VTB 脉冲电平的一半。

    从而导致电流故障。  放电电流故障恢复需要 LD 低电平 PACK-上有负载(接地符号)、检查其相对于 BAT-的电平。  LD 高电平从 OCC 恢复。  您可能会短接 FET 以查看是否将 LD 拉低并恢复(OCD 或 SCD)、或加载电池组以暂时上拉 LD (OCC 恢复)。