This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A78:用于电源的12V 交流至12V 直流转换器

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947139/tps7a78-12v-ac-to-12v-dc-converter-for-power-supply

器件型号:TPS7A78

大家好、

我们的客户 正在寻找具有以下信息的交流/直流转换器作为电源:

输入:12V AC
输出:12V 直流
它是基本变压器、整流器、稳压器电源的一部分。
不过、这需要支持大约2.5安的更高电流

客户尝试在12V 直流电压下平坦线路。 假设它们已通过12:1变压器和整流器。

它们将使用完整的整流器、因此稳压器的输入将是底部的全波或波形 B (请参阅下图)。 只需利用稳压器消除纹波即可。


我们是否有可用于此的 IC?  

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、  

    这是一个有趣的应用、但我们目前没有 LDO 产品系列中可支持2.5A 电流的交流/直流解决方案。 我正在与我们的其他团队成员联系、看看路线图中是否有任何可能适用于此类应用的内容。  

    您是否知道您的客户当前为此类应用提供的解决方案是什么?  

    此致、  
    Jason Song