This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS386596:SENSE1问题

Guru**** 2506655 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS386000, TPS386596

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/937897/tps386596-sense1-question

器件型号:TPS386596
主题中讨论的其他器件:TPS386000

大家好、

快速检查 SENSE1引脚,该引脚对于电压阈值为2.9V 的监控器3.3V 电压轨是固定的,这意味着一旦该电压轨电压降至2.9V 以下,复位将被置为有效(低电平),对吧?

在这种情况下,如果我要有一个4轨监控器,所有4个感应引脚都可以监控1.8V (包括 SENSE1)等较低电压(低于3.3V),那么我们应该去 TPS3860X0 (00表示开漏,40表示推挽),对吧?

请仔细检查一下,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    您的假设在 TPS386596的固定电源轨上是正确的。 当电源轨降至2.9V 以下时、该监控器将输出复位低电平。 如果您需要4个可定制电源轨、可以使用 TPS386000、它具有4个可调电源轨监控器。

    谢谢、
    Abhinav。