This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24715:从电池放电到系统节点的电流限制

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24715, BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947585/bq24715-current-limit-for-discharging-from-battery-to-system-node

器件型号:BQ24715
主题中讨论的其他器件: BQ24780S

您好!

我的客户希望在   BQ24715数据表图8中的电池向系统节点提供放电电流时实现电流限制功能。

此器件是否具有此类电流限制功能?
如果 器件具有该功能、 器件如何工作?  器 件是通过 BATFET 调节电流来钳制电流、还是关闭系统节点和电池之间的 P 沟道 BATFET?

此致、Taki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taki、

    BQ24715有一个可用于监测放电电流的 IOUT 引脚、但它没有自己的放电电流调节。 目标用途是让主机 MCU 监控 IOUT 引脚、并在放电电流对于应用而言过高时暂时降低 CPU 速度。

    如果您需要具有其自身集成放电电流调节功能的多节 SMBus 充电器、则可以考虑使用 BQ24780S。 BQ24780S 数据表中的第7.6.12节和图32介绍了放电电流调节的行为。 但是、BQ24780S 是一款混合拓扑充电器、而不是 BQ24715等 NVDC 充电器。

    此致、

    Angelo