This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51601A:高稳定状态占空比

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51601A, TPS51604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/937933/tps51601a-high-steady-state-duty-cycle

器件型号:TPS51601A
主题中讨论的其他器件: TPS51604

我计划使用 TPS51601A 来驱动双向升压转换器。

我将此组件与 TPS51604进行比较、并在该组件的数据表中对其进行了"典型应用可产生60%或以下的稳态占空比。 对于高稳态占空比应用、包括小型外部肖特基二极管可能有助于确保自举电容器具有足够的充电能力。"

我可能需要实现更高的稳态占空比、 这是否也适用于 TPS51601A? 数据表中没有任何内容。 如果是、我应该将这个外部二极管确切地放置在哪里?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、本声明也适用于 TPS51601A。 请参阅以下有关外部二极管位置的应用手册。 谢谢。