This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCR010503:确定 DCR010503U 的最大 Tj

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947596/dcr010503-determine-the-maximum-tj-for-dcr010503u

器件型号:DCR010503

大家好、  

我们收到了客户询问 的有关最高工作热敏二极管结温(Tj)的问题。

为了让我不会错过任何信息、我将复制下面的陈述。

"数据表指定的最高工作温度为85°C… 这可能是环境温度… 该电路似乎具有热保护电路、该电路在150°C 时激活、在130°C 时停用  我需要知道最高工作热敏二极管结温(Tj) 、以 确保性能符合规格。"

感谢您的参与、并期待您的善意回应。

此致、

梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我会找到负责的工程师、并尽快与您联系。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    85C 规格是器件应在其下运行的最高环境温度。

    这将是您的应用管理规范。

    如果结温超过热限制设定点、器件将关断。

    确保您有足够的铜散热器面积、并遵循数据表中的所有 PCB 布局建议。

    确定应用是否在安全限制范围内的最佳方法是测试您的设计  

    在最终应用中找到的确切条件下运行。  热性能

    关断未激活、则您可以采用安全设计。

    将您的环境温度升高到设计限值以上将使您能够确定如何操作

    您的设计中有大量裕量。

    谢谢