请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27520-G4 尊敬的同事:
我们的客户正在使用 BQ27520-Q1、这是一个奇怪的问题。
该客户使用处理器与 BQ27520通信。
但是、当处理器重新启动时、处理器无法与 BQ27520通信、而此 BQ27520 看起来好像已锁定。
客户在处理器重新启动时检查 I2C 波形、它与正常运行相同。 和其他器件之间的通信。
执行此操作时、它将重复100%。
所以
1.您能给我们一些调试建议吗?
2.可能的原因是什么?
3.如何对其进行狂热?
所附为原理图。
e2e.ti.com/.../6518.Charger-circuit.pdfe2e.ti.com/.../2768.Control-circuit.pdf
此致、
罗克苏