This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/BQ25618:BQ25618 RT1、RT2置位

Guru**** 2390050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947209/webench-tools-bq25618-bq25618-rt1-rt2-set

器件型号:BQ25618

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的 TI 支持:

      公式中的 Vt1%和 VT5%是什么?

  如果要求如下:RT2、RT1、请给出建议值?

  0℃- 15℃: 0.5C、60.6mA

  15℃- 45℃:5C、645mA

  ℃μ A -℃μ A:0.5C、60.6mA、

截止电压:4V

截止电流: 20+-10mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 支持团队

      有更新吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

       可以从 EC 表中查找 VT1%和 VT5%。