This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51551:LM51551能否生成300V 作为 VOUT?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51551, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947471/lm51551-can-lm51551-generate-300v-as-vout

器件型号:LM51551
主题中讨论的其他器件: LM5155

 大家好、

 我的一位客户将 LM51551用于他们的某些产品。

 对于下一个产品、他们 正在考虑 使用 LM51551为其新产品生成300V VOUT。

 LM51551产品架显示 VOUT (MAX)为"300V"。

 LM51551产品架:

 https://www.ti.com/product/LM51551?keyMatch=LM51551&tisearch=Search-EN-everything&usecase=GPN

 他们有几个问题、如下所示。 请你作答复。

 问题1. TI 是否有 LM51551可生成300V 输出的参考设计?

       他们需要任何证据证明 LM51551可以生成300V 电压。

 问题2. 此300V (MAX)系列的拓扑是什么?  

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kazuya Naka59

    感谢您提出问题并在设计中考虑使用 LM5155。

    您能告诉我应用规格吗? 这将帮助我了解该器件是否适用于此设计。

    VIN 范围=

    输出电压:300V

    Iout =  

    300V 是升压配置中最大输出电压的占位符。 输出电压可能会升高、但受器件最大占空比的限制。 没有300V 输出的参考设计。  

    谢谢、

    Garrett