This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692:400W LED 驱动器电路审查请求(TPS92692)

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947399/tps92692-400w-led-driver-circuit-review-request-tps92692

器件型号:TPS92692

大家好、整个团队。  

我们想再次询问有关使用 TPS92692进行电路设计的建议。

我们将制作一个可打开400W 功率 LED 板的 LED 驱动器板。

请查看电路并告知是否存在任何问题。

如需了解相关信息、N-MOSFET、P-MOSFET 和整流二极管均使用 TO-220封装类型、并采用散热方法将每个部件的背面连接到140X20X40mm 的单个铝散热器。 我将用风扇吹散热器。

每个器件都是随机选择的、将来可能会更改为一个变量、例如电源和需求问题、但主要规格将尽可能保持电路图中规定的那样。

谢谢你。

e2e.ti.com/.../300W-LED-Driver-circuit_2800_201012_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaewoong、

    我之前已就此主题向您作出回复、因此请在此处查看我之前的 E2E 回复。  通常、TPS92692是一款控制器、其输出功率取决于外部元件、功率和热耗散以及外部 FET 的栅极驱动能力。  您的效率将约为87%至90%、因此在400W 时、您必须耗散50W 以上的功率、所有这一切取决于您的外部组件和散热器/风扇。  我不能在这里评论您的热设计、只能告诉您需要排出的热量。  您必须设计并使用您拥有的散热器和风扇对其进行测试。

    一些意见:

    1、 应使用额定电流更高、饱和电流为26A 或更高的电感器。  如果由于开关损耗而需要降低开关频率、这将提供一些余量。  另一个原因是高电流电平导致输入电压下降。

    2、 RIS (R5)将有大于20A 的电流、接近4W、因此布局非常关键、不仅要散热、布线的任何其他阻抗也会增加。  您可能还需要将其降低到0.007或0.008欧姆

    3、 首先补偿(C35)为0.22uF、以使系统稳定、然后进行测试和优化。

    4、 这方面的布局对于高电流和高功率非常重要。

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/905535?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%2525252520user%252525253A439149

    谢谢 Tuan