This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV707P:需要较低的输入电压建议

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A20, TPS73101-EP, TPS784

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/937665/tlv707p-need-lower-vin-recommendation

器件型号:TLV707P
主题中讨论的其他器件:TPS7A20TPS73101-EPTPS784

您好!

我需要从1.8V 电源生成1.2V 电源轨(高达200mA)、在查看该器件时、它会指出输入电压不应小于2V。  我还了解了新系列 TPS7A20、但我需要已投入生产的器件。   我的工作温度为-55°C 至+125°C。   您建议使用什么来为压降电压提供一定的裕度?

谢谢、

HSG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    查看 TPS73101-EP。  

    您还可以查看 TPS784。 它实际上已经在-55C 温度下进行了测试、如 TC 图所示。

    此致、

    Nick