This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003A:ULN2003A 集电极最大电流规格问题

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: ULN2003A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947205/uln2003a-question-for-uln2003a-maximum-collector-current-specification

器件型号:ULN2003A

大家好、

我们的客户正在申请在 TA=25C 条件下 ULN2003A D 封装最大集电极电流与占空比间的关系、但我们的数据表中仅包含 TA=70C 数据、您能帮助提供吗? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacky、

    很抱歉、我们在25°C 时没有这种特征、但从85/70C 曲线来看、这种特征不应太大。  

    最好

    Dimitri