This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 回复:LMG3410R070:有关 SPICE 模型的问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/937703/re-lmg3410r070-question-about-the-spice-model

主题中讨论的其他器件:LMG1020

谢谢您,这听起来不错。

我还有一个有关 LMG1020和 LMG1025的问题。 这两者是否相同? 有哪些优缺点?

我们目前使用的是 LMG1025和 EPC 的 GaN 晶体管。 我们知道 LMG1020的焊接可靠性会有一些问题、但如果值得、我们可能希望迁移到 LMG1020。  

我想知道您能否提供一些信息来帮助我们做出正确的决定。

谢谢、

Ehsan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ehsan、

    感谢您的联系。

    LMG1025通常用于具有1.25ns 最小脉冲宽度和稍好的传播延迟的汽车应用、但尺寸越大、焊接就越容易、而 LMG1020更适合工业应用、并且可以更小的电路板面积和更低的最小脉冲宽度能力。

    这些器件在栅极驱动电压和峰值电流额定值方面相似、因此适用于相似的负载和 FET。

    此致、

    -Mamadou