This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24192I:使用另一个电池为电池充电

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24192I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/945636/bq24192i-charging-a-battery-with-another-battery

器件型号:BQ24192I

您好!

我想知道是否可以使用 BQ24192L 通过容量更大的电池为低容量电池充电、如果可以、如何实现这一点?

(注:大容量电池是可拆卸的、并将从外部为此系统充电)

谢谢、

NIR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、

    BQ24192I 的最大充电电流为4.5A。 如果  d/s 图14中的电池充电曲线满足更大容量的电池充电要求、它应该起作用。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    谢谢。 在将电池连接到 BQ 的 VBUS 输入之前、我是否需要将电池电压升高到5V?

    NIR。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、

    该器件只能在充电模式或升压模式下工作、不能同时在两种模式下工作。 如果存在有效 VBUS、器件将为电池充电、如果存在电池并且满足升压模式条件、器件可能支持 VBUS 上的升压输出。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    我认为我的意图解释不够清楚。 请在此处查看我的手图。 我要问

    如果我需要大电池和 BQ IC 之间的直流/直流块、 该电池提供的3.7V 电压足以满足要求

    使用 BQ 为小型电池充电、或者是否需要将其升压至5V 才能使 BQ 正常工作?

    NIR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、

    BQ24192I 的输入电压范围为3.9V 至17V、VBUS 引脚电压必须高于电池充电电压限制、才能使电池充满电。 如果大电池输出仅为3.7V、则有必要将电压提升为充电器的 VBUS。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    谢谢、我明白了。 我认为在这种情况下、我将创建一个7.2V 电池作为充电电池(2S)、以避免使用升压级。

    BTW、当使用 BQ 的不同充电电流和电流限制设置时、我现在已将其设置为2A 充电电流和

    它可以做到这一点、但器件会变得很热、如果我触摸它、我可以用手指烧坏。 这是正常现象还是您认为有问题?

    NIR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、

    IC 封装背面的外露电源焊盘必须焊接到 PCB 接地端。 确保 IC 正下方有足够的散热过孔、连接到其他层上的接地层。 请检查 外露焊盘是否 正确焊接。 请参阅12布局和图52。 有关 详细信息、请参阅 d/s 上的布局示例图。

    谢谢、

    宁。