This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703AEVM-732:反向模式

Guru**** 1456330 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/937977/bq25703aevm-732-reverse-mode

器件型号:BQ25703AEVM-732
主题中讨论的其他器件:BQ25703A

您好!

当 BQ25703A 处于反向模式且插入了4节18650时、我想知道预期的 VSYS 吗? 用户指南提到 VSYS 在正向模式下比 Vbat 高160mV。 那么、什么是处于反向模式的 VSYS?

谢谢、

星期四

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thu、

      在反向 OTG 模式下、VBAT 电压(从技术角度讲、VSYS 网络是 Q4之前的输入)输入到转换器、输出在 VBUS 上。 在此阶段、VBAT 和 VSYS 之间的唯一区别是它们之间的 PFET、因此 VSYS 将跟踪 VBAT -由 BATDRV 驱动的 PFET 的 Rdson 上的压降。