This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCR010505:DCR010505的结温

Guru**** 2937440 points

Other Parts Discussed in Thread: DCR010505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/936902/dcr010505-junction-temperature-of-dcr010505

器件型号:DCR010505

尊敬的 TI Sirs:

我想知道 DCR010505U 的结温限制是多少

我在数据表中只找到"Ta"(-40C ~+85 C)

在我的应用(IPC)中、DCR010505U 测得的外壳温度为84.8C

非常接近+85C 限制。

因此、我想知道结温限制、以确保我的应用的稳定性。

非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Voyager、

    根据您提供的信息、器件应运行正常。 您提供的84.8 C 测量值是外壳温度、确保高于环境温度。
    低于最高环境温度运行可确保模块内任何组件的最高结温都不会超过。

    此致、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Alejandro

    感谢您的回复。

    很抱歉、我的信息不完整。

    在我的公司(Delta Electronic)中、我们需要考虑降额规格(5C)

    这意味着管壳温度。 在我的应用中超过4.8C。 (85C - 5C = 80C)

    因此、我仍然需要知道 DCR010505的结温限制是多少。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Voyager、

    没问题。 我理解您的担忧。
    遗憾的是、由于这些器件是我们10年前的旧模块中没有数据的一部分、因此我无法满足您的请求。

    但是、由于您提供的信息、我可以确保模块稳定。
    环境温度是周围环境的空气温度。 结温是器件通电时内部电源 IC 的温度。 结温将高于环境温度。 因此、只要器件处于工作环境温度范围内、就不会出现任何问题。

    谢谢、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Alejandro

    好的、我明白了。

    但是 、我的公司无法接受降级规范上的故障。

    此外、84.8C (仅0.2C)的裕度也太小。

    在我的应用中、 温度可能超过85°C、这是一个很好的机会。

    对于以下2个问题...

    1.如果外壳温度超过85°C、TI 不保证芯片质量、对吧?

    2. 对于温度范围较高的稳压电源模块、您还有其他建议吗?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Voyager、

    我认为我们在"外壳"和"环境"温度之间存在一些误解。 首先、确保我们查看的是相同的项目。
    在您提到的第一篇文章中、"DCR010505U 的测量外壳温度为84.4C"。 因此、根据我的理解、您提供的信息是您通过测量器件顶部获取的温度读数(外壳)、对吧?

    回答您的问题:

    1. 如果环境温度在-40C 至85C 范围内、TI 保证芯片质量、因为我们没有"外壳"温度信息、因为它是我们的传统器件的一部分。 因此、只要您保持在工作环境温度范围内、您就可以正常工作。
    2. 我可以建议使用其他电源模块(当然、假设是隔离式模块)、但首先我需要有关您的应用的信息。 您的要求是什么? 输入电压、输出电压、输出电流? 环境温度?

    此致、
    Alejandro