尊敬的 TI Sirs:
我想知道 DCR010505U 的结温限制是多少
我在数据表中只找到"Ta"(-40C ~+85 C)
在我的应用(IPC)中、DCR010505U 测得的外壳温度为84.8C
非常接近+85C 限制。
因此、我想知道结温限制、以确保我的应用的稳定性。
非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Voyager、
没问题。 我理解您的担忧。
遗憾的是、由于这些器件是我们10年前的旧模块中没有数据的一部分、因此我无法满足您的请求。
但是、由于您提供的信息、我可以确保模块稳定。
环境温度是周围环境的空气温度。 结温是器件通电时内部电源 IC 的温度。 结温将高于环境温度。 因此、只要器件处于工作环境温度范围内、就不会出现任何问题。
谢谢、
Alejandro
Voyager、
我认为我们在"外壳"和"环境"温度之间存在一些误解。 首先、确保我们查看的是相同的项目。
在您提到的第一篇文章中、"DCR010505U 的测量外壳温度为84.4C"。 因此、根据我的理解、您提供的信息是您通过测量器件顶部获取的温度读数(外壳)、对吧?
回答您的问题:
此致、
Alejandro