This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3703:容差问题

Guru**** 2420520 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947496/tps3703-tolerance-question

器件型号:TPS3703

大家好、团队、

我想了解50mV 阶跃是什么:  

根据我的理解、您可以编程以50mV 为步长监控的标称电压、对吧? 例如、我可以使用以下三个点来监控3.35V:OV = 3.35V +3%、UV = 3.35V -3%

请告诉我我的理解是否正确、如果不正确、请告诉我正确的解释。

此外、我不理解数据表第一页上的下面1.3V;不应该是5.0V?

谢谢、此致、

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    50mV 阶跃仅适用于500mV 至1.3V 之间的窗口阈值电平。  请参见下面附图:

    1.3V 之后、阈值电平的阶跃不是50mV。  我希望这澄清了你的问题。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ben!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、Hans!  很高兴能提供帮助!