This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC39002:了解(VLS−VCSO = 0.4V)的定义

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC29002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947339/ucc39002-to-know-the-definition-of-vls-vcso-0-4-v

器件型号:UCC39002
主题中讨论的其他器件:UCC29002

您好、专家、

工程师希望  从误差放大器部分了解(VLS−VCSO = 0.4V)。

谢谢

此致、

黎家祥

  

现场应用工程师

德州仪器台湾有限公司

O:+886-2-2175-2582

M:+886-909-262-582

电子邮件:Eric.Lai@ti.com          

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric

    遗憾的是、我找不到术语"VLS−VCSO = 0.4V"-您能否发布数据表相关部分的屏幕截图。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    请从数据表中找到定义。

    谢谢

    黎家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Eric

    UCC29002中的误差放大器是跨导类型。 这种类型的放大器接受输入电压并将其乘以放大器跨导、以提供输出电流 GM*(VIN+- Vin-)。 误差放大器的反相输入为 V_CSO、同相输入为 V_LS 的缓冲版本。 请注意、负载共享总线接收器放大器配置为单位增益缓冲器。

    该规格简单地说明了误差放大器在输入电压为400mV 时可提供至少700uA 的电流。

    此致

    Colin