This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317:-40℃温度、采用 TO-263封装

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317, LM317A, LM1086

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947262/lm317--40-temperature-using-to-263-package

器件型号:LM317
主题中讨论的其他器件:、 LM1086

您好、专家、

我的℃在光伏逆变器中使用 LM317 TO-263封装、但在其新应用中、其产品的工作电流可能低于-20 μ A。 我们是否有类似的器件支持使用 TO-263封装的负温度范围? ℃不是、LM317能否正常工作在-20 μ A 以下? ℃注意到℃?温度为-65 ̊ C、因此在-20 ̊ C 的温度下工作会有任何风险。谢谢。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM317的额定工作结温范围仅为0至125 C。我们确实拥有额定温度为-40至125 C 的 LM317A、但 TO-263封装不提供。  

    您能在此处澄清应用详情吗?  LM1086等器件是否可以满足客户的应用需求? 该器件采用与 LM317相同的封装、额定温度范围为-40至125 C