This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQSTUDIO:1S4P 电池组的电池化学特性

Guru**** 2594620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610-R1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/937290/bqstudio-battery-chemistry-for-1s4p-pack

器件型号:BQSTUDIO
主题中讨论的其他器件:BQ28Z610-R1

我正在尝试为我们的电池构建 BQ28Z610-R1配置文件、这是一种基于4节并联电池(每节电池2900mAh、总标称容量为11、600mAh)的1S4P 配置。

在 bqStudio 中、我能够找到 Chemistry ID 1737、"SamsungInventus INR18650-29E (2900mAh) LiMn2O4 (Co、Ni)/碳、4.2V"。 我认为这恰当地描述了我的各个电池、我只需告诉 bqStudio、因此我的电量监测计 IC、我的配置是1S4P。

1.是否仍然需要执行已记录的充电/放电循环并提交给 TI GPC?

如果没有、我可以使用 ChemID 1737作为我的化学物质、我如何将1S4P 配置指示到 bqStudio、然后指示到我的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我仍然建议运行一个学习周期、因为使用并联电芯时的设计容量是两倍、器件检测到的电芯电阻约为一半。 您仍可以使用 ChemID 1737。  

    在 DA 配置寄存器中、您可以设置串联电池的数量。  

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Matt、我将从 ChemID 1737开始、并在设备可用时运行学习周期。

    我已经在 DA 配置寄存器中为1节串联电池设置了 cC0位= 0。

    非常感谢、

    Jim