This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A47:特定负载上的振荡

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/937684/tps7a47-oscillation-on-the-specific-load

器件型号:TPS7A47
主题中讨论的其他器件:LM5164

我将测试一个42V 至19V 降压转换器(LM5164)和一个 LDO (TPS7A4700)的 PSU、以获得干净的18V 电压。

直到 LDO 看到~0.4A 的负载、一切都正常。 在这个负载下、我在输出电源轨上看到一个强大的10MHz 振荡(大约10mV pp)。 如果负载增加、振荡就会变得更强。 这种行为的原因可能是什么?

我没有包含钽输入电容器、因为 LDO 非常接近降压输出。 降压转换器的输出通过 π 型滤波器(0.1uF ->铁氧体磁珠-> 1uF)进行滤波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ilya、

    您的开关转换器的工作频率是多少?  
    您能否提供一些输入电压和输出电压的示波器图?
    如果您包含10uF 输入电容器、振荡或振铃是否会消失?

    谢谢、

     斯蒂芬