This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1117:输出电容器 ESR 范围为0.3 - 22欧姆、没关系、但如何在负载时解释去耦电容器?

Guru**** 2535660 points
Other Parts Discussed in Thread: LM1117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/936637/lm1117-output-capacitor-esr-range-is-0-3---22-ohm-which-is-fine-but-how-to-reason-about-decoupling-caps-at-load

器件型号:LM1117

您好!

以 LM1117为例、我想听取您对此的意见吗?

我将确保在我的22uF 输出电容器上满足 LM1117 0.3 - 22 Ω ESR 的要求、并按照建议使用尽可能最短、最宽的布线进行布局。 但是、我的+3.3V 电源轨会导通至负载、这些负载具有一组100nF 0402陶瓷去耦电容器、每个电容器的 ESR 低至30m Ω。

在静态电流相对较低(<200mA)且瞬态较小的情况下、我以前曾一度忘记甚至忽略了 ESR 和电容的贡献。

您如何解释 ESR 和电容贡献的原因?

此致、

/Gunnar Alm  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gunnar、

    这是一个非常常见的问题。  我正在编写一份关于这一主题的新的白皮书,将在明年提供。
    当您考虑 ESR 和电容要求时、对 LDO 输出端的要求基本上像是一个阻抗。  如果您计算与输出的 C 和 ESR 相对应的串联 RC 电路的跨频率阻抗、则会得到一组阻抗曲线、您的负载必须保持在该范围内才能满足数据表规格。  

    话虽如此、在低 ESR 陶瓷电容器之前设计了许多线性稳压器。  在这些情况下、ESR 在反馈环路中形成一个零点、这有助于稳定系统。  在您的情况下、有去耦电容器会在某个较高频率下改变负载阻抗。  如果它们是非常小的去耦电容器、则负载阻抗将不受影响、直至达到某个非常高的频率(远远超出 LDO 的带宽)、这不是问题。  这又引出了另一个问题-电容器和 ESR 规格仅适用于 LDO 内部环路的交叉频率。  现代线性稳压器的合理估计值为10Hz - 10MHz、对于旧线性稳压器、这可能会有点紧。  如果去耦电容器在10Hz - 10MHz 频率范围内改变阻抗、则 LDO 可能不稳定、因此需要执行测试来检查该阻抗。  如果尚未构建客户硬件、通常在 EVM 上执行此测试。  负载瞬态测试是最佳选择、因为可以根据瞬态响应中的振铃次数准确估算系统的相位裕度。  有关更多详细信息、请参阅以下链接。

    www.ti.com/.../slva381b.pdf

    这是一个概述、但如果您有任何问题、请告诉我。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Stephen、

    我期待着您的白皮书。

    我的工作设计采用 LM1117、输出电容为22uF、ESR 约为0.5欧姆(保证为0.32欧姆)、如 LM1117数据表中所述。 该 LM1117可为三个小型 FPGA 提供最大200mA 的电流、同时还具有小瞬态电流。 测得的纹波大约为20mVpp、使用带有2英寸接地引线的"简单"7pF 探针测得。 对我来说、它可以正常工作、但我被要求证明在设计中已经考虑了75个100nF 0402 MLCC、我不知道怎么做。 设计是继承而来的、不知道设计是如何完成的、我知道输出电容器计算已经完成、但我不知道是否考虑了许多去耦电容器。

    您会写"如果它们是非常小的去耦电容器、则负载阻抗将不受影响、直至达到某个非常高的频率(远远超出 LDO 的带宽)、这不是问题。" LM1117的带宽是多少?极小的去耦电容有多小?

    之后我不会再问你更多问题了。

    谢谢!

    /Gunnar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gunnar、

    LM1117已使用了至少20年、因此很难找到用于模拟带宽的设计文件。  让我们使用10Hz - 10MHz 作为估算值、尽管这可能是保守的。  顺便说一下、如果您执行瞬态测试并观察振铃、则可以通过查看振铃周期来确定总系统交叉频率。

    您需要的是输出端的有效阻抗、为了计算出您需要去耦电容器和主电容器的制造商 SPICE 模型。  然后、您可以将它们放置在 SPICE 仿真中并与 LM1117规格进行比较。  LM1117规格如下图所示。  除非我错过了它、否则这个较旧的器件不需要最大电容、只需要10uF 的较低电容值。  因此、在阻抗曲线的高端、您需要保持在10uF + 22欧姆阻抗以下。在低端、您需要保持在0.3欧姆以上 (我包含了一个1mF 电容器+ 0.3欧姆、向您展示如果将其作为负载、会是什么样的)。

    总之:使用 SPICE 中的制造商电容器模型仿真负载阻抗(如果没有 SPICE 仿真器、则可以免费使用 TI SPICE 副本)。  请保持在红线和蓝线之间、根据数据表、您可以保持稳定。  如果您发现您的阻抗超出此范围、则可以通过负载瞬态测试来测试实际设计、以确定稳定性。

    谢谢、

    斯蒂芬