This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP38691:用户是否可以将 LP38691上的引脚3 (N/C)引脚与引脚1 (IN 引脚)相连、以便在 LP38693上保持相同的布局?

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: LP38691, LP38693

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947414/lp38691-could-user-tie-pin-3-n-c-pin-to-pin-1-in-pin-on-lp38691-to-keep-the-same-layout-on-lp38693

器件型号:LP38691
主题中讨论的其他器件: LP38693

您好、E2E、

用户能否将引脚3 (N/C)引脚连接到 LP38691的引脚1 (IN 引脚)以保持 LP38693的布局相同?  

~Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、  

    LP38693已明确列出"NC"引脚为无内部连接、并且可连接至输入引脚。  

    此致、  
    Jason