This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq29330:bq29330

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ29330, BQ76920, BQ78350-R1A, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/937942/bq29330-bq29330

器件型号:bq29330
主题中讨论的其他器件: BQ76920BQ78350-R1ABQ40Z50

尊敬先生

我使用 bq29330+bq20z70pwr-160 IC 制作了一个 BMS

但是、当我连接电池并通过输出端子上的高度计进行测试时、我没有得到任何电压。

先生、我想问我的测试程序是否正确。

如果没有、请告诉我如何测试它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitendra、您好!

    我会检查保护 FET 的状态-如果它们处于开路状态、您可能无法观察 PACK 输出上的电压。

    此外、您还想知道为何选择 bq29330用于此应用。 我认为 BQ76920+BQ78350-R1A 可能是一种更新且易于使用的解决方案。 我们提供了一些基于这些产品的 TI 参考设计、这些设计可能会有所帮助。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生,请检查并回复有关状态的信息

    以及... 介绍如何测试它。

    我们是否需要购买 evm2300。。。

    或者我应该直接得到... 输出电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitendra、

    您可以通过测量 FET 栅极上的电压来检查 FET 的状态。

    有一个适用于这些器件的 EVM、但它看起来已经过时、不再可用。 因此、我强烈建议您在设计中使用较新的器件。 BQ40Z50可满足您的 BMS 需求、是一款完全集成的解决方案。  

    此致、

    Matt