This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3422:12V 电压轨的脉冲输出

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946382/tps3422-pulse-out-for-12v-rail

器件型号:TPS3422

大家好、

您能否帮助为以下脉冲输出提供复位 IC 解决方案?

脉冲输出后将恢复为高电平?

即使 IC 没有动作、复位输出也为高电平。

我们看到 TPS3422具有该功能、但不适用于12V 电压轨。

脉冲输出低电平时间1.2ms 或几 ms 正常。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    要回答您的输入电压问题、您可以尝试(例如)将 TPS3422的12V 电源轨电压分压至5V。

    客户是否希望较低的/RST 输出时间大约为1.2ms 而不是400ms?  如果是这种情况、则满足该要求可能更具挑战性。  客户是否可以接受400ms /RST 延迟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您的回复。

     400ms /RST 延迟时、它们是正常的。

    但它们需要从高到低的 PB1并保持低电平、在400ms 延迟后、/RST 必须为高电平。

    400ms 后/RST 是否会延迟并转至并保持高电平、即使 PB1也会保持低电平?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    感谢您提供有关客户应用的更多信息。   

    要回答您的问题、是的、/RST 将在400ms 后失效、即使 PB1信号保持低电平也是如此。  请参阅以下内容:

    因此、即使在达到 tRST 后 PB1保持低电平、/RST 也会在400ms 后失效。  我希望这能回答你的问题。