This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24:NVM 中的默认值

Guru**** 2640205 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24, TPS546D24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/937844/tps546d24-default-values-in-nvm

器件型号:TPS546D24

你(们)好。

我的客户已使用 TPS546D24一年。 一些寄存器支持 NVM、可将数据存储为复位值。 我的客户想知道原始装置的初始值。 它们都是0b 吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    否、存储在 NVM 中的初始值不是00h 或0000h。  一些寄存器最初存储在00h 或0000h、但大多数寄存器具有非零初始值。

    所有 PMBus 命令的默认值、无论它们是否支持 NVM、均在数据表第31页的"支持的命令-表5第7.5.1节中提供。

    由于 PIN_DETK_OVERRIDE 的默认值为1F2Fh、它为所有引脚可编程值选择引脚编程并且所有引脚可编程值包括 NVM 支持、因此在首次加电时可能会覆盖某些 NVM 默认值。

    如果您需要数据表的完整副本、则需要登录 TI.com 帐户并通过单击 TPS546D24产品文件夹上的"立即申请"链接来申请访问 TPS546D24 "MySecure Software"文件夹。

    对于未来的项目、我建议您的客户考虑 TPS546D24A。