你好 Ulrich
我之前报告过、我无法使 CPC3909耗尽型 FET "关闭"。 因此、电阻器和齐纳二极管将加热至吸出点。
将 CPC 与评估套件 BSS126H6327XTSA2 (最后几个字符没有意义)进行比较、我注意到一些我认为不重要的差异、但显然差异很大。
实际上、我的"不关闭:这些器件的术语不正确、您认为吗?
应该说、当您使用 CPC3909增加 VBULK 时、器件不会限制向 SWS 引脚的电流输出。 很明显、BSS126确实如此。
IXYS 为该器件提供的唯一有用的图形是 ID 与 RDS。 在 HVG 的值范围内,似乎没有办法限制低电平范围内的电流。 CPC 的额定工作电流为亚安级、RDS 非常低。
另一方面、BSS126的额定电流为10mA 或更低。 RDS 在300欧姆范围内
令人惊讶的是、即使 HVG 低于 SWS、电流限制也不会下降太多。
但是、可能只有当充电控制 FET 提供几百欧姆的电阻时、启动电路才会工作。 CPC 不会发生这种情况。
我的理解是正确的吗?..而且 在整整一周时间里一直在砍错树?
无论如何、我订购了 BSS126 FET 以实现次日达:我的电路不会安全启动、这是没有其他原因的、允许我超出掉电范围、然后达到完全 VBULK。
感谢您对此的评论。
Robin