This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27284:半桥、类似于 IR2805S 集成式50%占空比振荡器

Guru**** 2815055 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27284

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/937741/ucc27284-half-bridge-similar-like-ir2805s-integrated-50-duty-cycle-oscillator

器件型号:UCC27284

大家好、

我们是否有任何半桥产品、例如集成了50%占空比振荡器和软启动的 IR2805S?

此致、

Xing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xing、

    感谢您的联系。

    IR2085S 是一款100V 桥式驱动器、集成了自振荡器和高达500kHz 的可编程开关频率。

    遗憾的是、我们没有任何具有此功能的 P2P 产品、但客户可能会使用 UCC27284 +控制器来生成 PWM 信号。

    如果您有其他问题、请告知我们。

    此致、

    -Mamadou