This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92691:关于 TPS92691闭环控制工作模式的类型

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92691
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/937340/tps92691-about-type-of-tps92691-close-loop-control-work-mode

器件型号:TPS92691

它可用于 DCM 闭环控制、还是只能在 CCM 下工作? 我无法在数据表中找到此信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了澄清一下、DCM 模式是否适用于升压至 BAT 和 SEPIC 拓扑中的 TPS92691? 谢谢。

    东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    东宝

    我已经回答了客户的问题、希望您能阅读我对客户帖子的回复。  是的、由于 TPS92691 只是一个控制器、因此对于任何拓扑、它都将在 DCM 下工作。  但是、这些公式将不会遵循数据表中的公式、因为这些公式用于 CCM。

    谢谢 Tuan