This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5002:SEPIC 仿真

Guru**** 1860970 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5002
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/936814/webench-tools-lm5002-sepic-simulation

器件型号:LM5002

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你好!
 
从 LM5002数据表中获取的图片:
 
当我尝试使用 Webench 电源设计器对此进行仿真时、它不会将其视为有效的解决方案。  有什么想法吗?
 
谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图22是12V 汽车 SEPIC 应用。 如果上面的图像不可用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rui、

    此器件的 WEBENCH 工具中未实现 SEPIC 应用。 给我带来的不便、我深表歉意。

    您可以使用以下仿真工具通过 PSpice 模型进行检查: