This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27324:IC 最大值 工作电流

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27324, UCC27201, UCC27282, UCC27524

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/936968/ucc27324-ic-max-operating-current

器件型号:UCC27324
主题中讨论的其他器件: UCC27201UCC27282

大家好、团队、

我想知道 IC 的最大值 工作电流 来估算 IC 在运行期间的功耗。

我认为 DS 中的"静态工作电流"表示静态电流、但我找不到"工作电流"。

请注意、对于 UCC27201、我不仅可以找到静态电流、还可以找到下面的工作电流。 您能帮我了解 UCC27324的相应工作电流吗?  

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Minkyung、

    对于驱动器的总工作电流、它将是表中所示的静态工作电流加上驱动 MOSFET Qg 所需的电流。

    对于静态电流、我将由最大占空比决定、因为静态电流在高输入时较高。 例如、对于50%占空比、使用0.5 x 700uA + 0.5 x 50uA。 驱动 MOSFET 负载所需的电流为 IGD= Fsw x Qg、其中 Fsw 是开关频率、Qg 是 OUTA 和 OUTB MOSFET 负载的栅极电荷总量。

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    感谢您的明确回答。 因此、IC 的总电流消耗是静态的(在 DS 中指定)加上 IGD (正如您所说的那样、Fsw x Qg)。

    你的回答中有一个模糊的点。 MOSFET 的栅极由电压而不是电流驱动。 因此、MOSFET 负载处的电流仅在极短的时间内被栅极电容 Qg 消耗、以便为 Qg 充电。 我认为 FSW*Qg 从我的理解来说是一个很大的电流。 如果在这里有任何误解、您能改正吗?

     

    此外、我想再问一个有关功率耗散的问题。

    在 UCC27282的 DS 中计算出的功率耗散时、您在 上一个主题 https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/936948/3461467#3461467中提到过、它是否仍然与 UCC27324进行比较?

    UCC27324和 UCC27201/27282这两款器件都是不同的器件、LS 驱动器和半桥驱动器。 因此、我想内部结构和电流/功率损耗可能不同。  

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Minkyung、

    栅极的上升/下降时间内的电流会在驱动器的峰值电流额定值处对栅极电容快速充电/放电、这在计算开关电流时不会出现。 这不同于驱动器在稳定状态下(即驱动器将栅极保持在高电平时)从 VDD 电源拉出的平均电流(Qg * FSW)。

     

    关于驱动器功率耗散计算、UCC27282数据表提供了所需的等式。  您将使用公式4和公式6 (公式4对总功率耗散的影响最小)。  不使用公式5、因为 UCC27324是双路低侧驱动器。

    有关低侧驱动器的详细计算、请参阅 UCC27524的9.2.2.5节。

    此外、请告诉我们这是否回答了您的问题、或者您可以随时发布其他问题!

    谢谢、

    Aaron Grgurich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米京东

    很抱歉、照片未附加、如下所示:

    谢谢、

    Aaron Grgurich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常清楚。 非常感谢、Aaron!