This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21040:具有低电池电量指示引脚的替代器件

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25155, BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/937035/bq21040-alternate-part-with-low-battery-indication-pin

器件型号:BQ21040
主题中讨论的其他器件:BQ25155BQ25120A

尊敬的 TI 团队:

 BQ21040DBVT 具有充电状态 LED。

除了该功能、我还需要低电池电量指示引脚功能。

德州仪器支持任何具有这两种功能的 IC、因为我无法获得任何 IC。

此致

Shwetha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shwetha、您好!

    我们没有任何具有此类功能的器件。 bq25155具有内置 ADC、因此可轻松测量电池电压。  

    TI 还有许多不同的电量监测计 IC 可供选择:  

     

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您的回复。 我将检查您提到的 IC 以及电量监测计。

    此致

    Shwetha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个选项是 BQ25120A、它具有内置 的基于电压的电池监控器、请参阅 d/s 9.3.4

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您的回复。 我将查看您提到的 IC 的数据表。

    此致

    Shwetha