This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:电池组在不同电路板之间交换、并在这之后报告0WHr。

Guru**** 2517880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946913/bq40z60-battery-packs-were-being-swapped-around-from-board-to-board-and-report-0whr-after-that

器件型号:BQ40Z60

如标题所示、更换电池组后、我们的主机发现电池能量为0Whr。 为什么? 我们是否支持更换?

设置 配置 DA 配置 1A 十六进制
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更换后、首次开机:

    监测状态:0x0008141a 操作 状态:0x10004193电池状态:0x40a7
    充电状态:0x000300c4安全警报:0x00000000安全状态:0x00000000
    制造状态:0x000004f8 PF 警报:0x00000000 PF 状态:0x00000000

    电压:10614电池引脚:10665功率 CW:0 ACP mV:12700
    电池1mV:3576电池1mA:0电池1Qmax:0电池1bal 时间:117
    电池2 mV:3565电池2 mA:0电池2 Qmax:0电池2电池时间:116
    电池3mV:3474电池3mA:0电池3Qmax:0电池3bal 时间:0

    完全保护 CWH:0000 RSOC:100 Ave Time Full:62
    保留上限 CWH:0000 ASOC:093 Ave Time Empty:65535
    状态秒:0089 Lstatus:0xe 更新状态:0xe
    最大误差:1 SOH:100 SOH FCC mAh/CWH:1136/1105

    我发现 FCC 为0、因此我进行了下电上电:

    监测状态:0x0019185a 操作。 状态:0x00004193电池状态:0x00e7
    充电状态:0x00010044安全警报:0x00000000安全状态:0x00000000
    制造状态:0x000004f8 PF 警报:0x00000000 PF 状态:0x00000000

    电压:10396 Batt 引脚:10448 Power CW:0 ACP mV:12689
    电池1 mV:3481电池1 mA:0电池1 Qmax:1137电池1电池时间:0
    电池2 mV:3482电池2 mA:0电池2 Qmax:1136电池2电池时间:0
    电池3 mV:3433电池3 mA:0电池3 Qmax:1137电池3电池时间:0

    完全保护 CWH:0972 RSOC:100 Ave Time Full:65535
    保留上限 CWH:0972 ASOC:094 Ave Time Empty:65535
    状态秒:0029 Lstatus:0xe 更新状态:0xe
    最大误差:1 SOH:100 SOH FCC mAh/CWH:1136/1105

    那么、为什么第一次上电时信息不正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、

    因此、您在电路板之间交换了电池组、初始上电时 FCC 和 RemCap 都报告为0、然后重新上电监测计、FCC 和 RemCap 是否更新?

    您可以使用 NR 位(不可拆卸电池组)更改一些配置、这些配置可能会影响您拆卸/插入电池的过程。

    您能否共享您的.gg 文件以便我们可以查看您设置的参数?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、你是对的。 如果我拆下电池组、它是否会触发 SUV PF 故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、

    我们可以使对话脱机。

    此致、

    Wyatt Keller