This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218:Zynq 7000电源序列

Guru**** 1132180 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218, TPS6521815, BOOSTXL-TPS65218, TIDA-00478
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946889/tps65218-zynq-7000-power-sequence

器件型号:TPS65218
主题中讨论的其他部件: PMP8251、、、 TIDA-00478

大家好、我正在使用 Zynq 7015进行设计、并正在寻找有关如何对电源轨进行排序的解决方案。 我看到 TPS659110和 TPS65218可以为 Zynq 供电、但这些 PMIC 是否需要先使用序列进行编程、或者是否需要使用中编程的序列进行编程? 我搜索过该网站并找到:

有人能帮我找到解决方案吗?

谢谢你

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、

    您希望使用 TPS6521815。 此版本用于客户编程、称为"空白 EEPROM"器件。 换句话说、您对器件施加电源(典型值5V)、但所有输出都与序列发生器断开、直到您重新编程 EEPROM 存储器并对器件循环供电。

    BOOSTXL-TPS65218板用于对 TPS6521815样片进行编程、从而实现设计原型设计。

    需要更新 TIDA-00478文档以使用更新的器件型号、对于这可能导致的任何混淆、我深表歉意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、可以在制造时对其进行编程、您订购的是100件?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、

    遗憾的是、我们不会在工厂提供100件的批量编程。  

    如果您访问 https://www.ti.com/diypmic 、您可以阅读有关如何自行对 PMIC 进行编程的更多信息。

    或者、您可以按照此页面上的说明执行以下操作:

    "正在寻找生产编程服务? 请访问 Arrow 编程服务  以开始使用。"