This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562209:低侧开关的灌电流限制...

Guru**** 2928860 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS562209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/936917/tps562209-sink-current-limit-for-low-side-switch

器件型号:TPS562209

尊敬的 Sirs:

我是否可以知道 TPS562209中是否有针对低侧开关的灌电流限制支持?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    TPS562209内部具有灌电流限制。

    此致、

    赵永

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我知道吗、

    它是用于栅极侧开关还是低侧开关

    2.电流限制的值如何?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    它是用于栅极侧开关还是低侧开关

    [年轻]它用于低侧。

    2.电流限制的值如何?

    [年轻]典型值约为-1.5A。

    此致、

    赵永

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young、

    我还有另一个问题、我如何知道这个电流限制值、因为我在数据表中找不到它!!

    如果客户需要更高的电流限制解决方案、我如何向他推荐?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    有时、EC 表中不会描述某些旧器件的此值、而您可以通过 EVM 板获取该值或通过 AE 进行检查。  

    请问您期望的 OC 值是多少? 您的应用是什么、VIN、VOUT、Iout?

    此致、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    关于灌电流的另一个问题是,对于具有灌电流的新部件,我们已在 EC 表中添加了此项。

    如果您有任何其他疑虑,请告知我们? 或者,您也可以 通过 young-zhao@ti.com 与我联系

    此致、

    赵永