This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020:热阻

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/937613/tps63020-thermal-resistance

器件型号:TPS63020

数据表显示结至环境热阻值为41.8°C/W: 如果我将组件安装在表面为2500mm2的四层印刷电路上、并用厚度为1mm 的树脂覆盖、导热系数为0.15W /(m°C)、我可以预期总热阻值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paolo、

    我预计热阻会降至30oC/W 您可以应用 EVM 进行评估。