This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3492HC:保护功能

Guru**** 2636795 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3492HC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/937322/lm3492hc-protection-function

器件型号:LM3492HC

大家好、

我对 LM3492HC 有疑问。

LM3492HC 是否具有 LED 开路保护?
当其他保护功能工作时、MOSFET 是否会持续关断?
或者它会自动恢复吗?

此致、
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata、您好!

    LM3492HC 是否 具有 LED 开路保护?  是、数据表第17页: "8.3.10.3输出电流欠压指示
    LM3492HC 器件会在何时提供 IOUTn (n = 1、2)欠压指示、以指示 IOUTn 引脚的电压
    DIMn 为高电平、低于其可调节 ILED 所需的最小电压和 CDHC 电压
    达到其最大值。 这些条件仍然存在、而器件连续施加508个调光信号
    DIMn 引脚。 这意味着 LED 灯串 n 的电流不会达到调节值。 在大多数情况下、
    IOUT 欠压指示可视为 LED 灯串 n 的开路故障。位模式(请参见
    表1)可从 COMM 引脚读取。 该器件不会闭锁并在中继续运行
    IOUT 欠压指示。"

    数据表第11页: "诊断功能、包括电源正常指示、过热指示、输出电流过压和
    欠压指示有助于器件应用电路与外部微处理器的连接
    (MCU)。 该器件不会闭锁、并在出现指示时继续运行。 其他有用信息
    特性包括热关断、VCC 欠压锁定和精密使能。"

    数据表第16页: "8.3.9过压保护
    当 VFB 高于 FB 引脚过压保护(OVP)阈值时、VFB-OVP (通常为2.76V 和
    最大值为2.88V)、集成 MOSFET 的导通周期立即停止、而 MOSFET 保持关断状态、直到
    VFB 降至低于2.545V (典型迟滞为0.215V)。'

    MOSFET 在特定故障条件下关闭、并在故障/迟滞清除(例如热和过压)后恢复运行。  数据表中对此进行了说明。  它不会因这些故障而闭锁。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hellow Irwin、

    感谢你的答复。
    我理解您的回答。

    此致、
    石田山