This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21710:过流保护示例

Guru**** 2811455 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/937539/ucc21710-example-for-an-overcurrent-protection

器件型号:UCC21710

尊敬的支持团队:

我不´m 使用具有过流保护功能的 TI UCC21710隔离式单通道栅极驱动器。 是否有任何参考设计或用户手册中有适用于>1000V 和>100A 功率 MOSFET 的过流保护示例?

提前感谢您的帮助。

此致、

Michaela

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michaela、

    我们没有这方面的任何材料。

    我建议您尝试将电流分解为多条并联路径、然后仅测量一条路径中的电流。 否则、您的感应电阻器可能会在系统中造成过多的损耗。

    祝您的项目好运!