This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD87350Q5D:40V MOS 替换 CSD87350Q5D

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD87350Q5D, CSD88584Q5DC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947398/csd87350q5d-40v-mos-to-replace-csd87350q5d

器件型号:CSD87350Q5D
主题中讨论的其他器件: CSD88584Q5DC

设计

我们想要升级 额定电压为40V 的 CSD87350Q5D、有没有、P2P 更好。 谢谢

沈俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jun、

    感谢您的查询。 遗憾的是、我们没有任何与 CSD87350Q5D 引脚对引脚兼容的40V 电源块产品。 我们唯一的40V 电源块是 CSD88584Q5DC、它针对 BLDC 电机驱动应用进行了优化、开关频率最高可达50kHz。 另一种选择是使用分立式 FET。 但是、这将是一个更大、成本更高的解决方案。 如果您想进一步讨论、请通过我的 TI 电子邮件联系我。 我将关闭该线程。