This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:只有7个通道#39;s LED 为照明、而其他3个通道#39;s LED 为照明

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947358/tps61165-only-7-channel-s-leds-are-lighting-and-other-3-channel-s-led-are-not-lighting

器件型号:TPS61165

大家好、

我的客户现在使用 TPS61165将5V 升压至8-9V、以减轻40个 LED 的重量。

10通道*4 =40 LED,LED 电压为2V。 每个通道的电流为20mA、总共为200mA < 350mA

客户发现只有7个通道的 LED 在亮起、而其他3个通道的 LED 不在亮起...

您对此有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    其他三个 LED 灯串正向电压似乎更高。 增大升压电压、然后重试。

    BR、

    Robin