This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq29330:BQ29330DBT ESD 额定值

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/937032/bq29330-bq29330dbt-esd-rating

器件型号:bq29330

尊敬的先生:

您能告诉我 HBM、CDM 等级的 ESD 等级吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dexter:

     https://www.ti.com/qualificationsummary/qualsumm/home?actionId=2800上器 件的鉴定数据摘要指向数据表、但自从器件满足发布的最低鉴定标准以来、数据表尚未更新。  我将询问适当的数据、可能需要几天时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dexter:

    该器件符合2kV HBM 和1.5kV CDM 标准。  我希望、但不知道这是他们将放入数据表中的值、还是他们将修改数据表、因为它是旧器件。