This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82671:低电流运行

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82671
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/936744/tps82671-low-current-operation

器件型号:TPS82671

在低电流物联网器件上使用 TPS82671的方法。

我对低于100uA 的器件使用效率感兴趣
我已附上最坏情况下的电流曲线、我想知道该器件是否会改善我们的电池总体能耗






  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 PFM 模式下、该器件在20uA 和50uA 条件下的测量效率分别为:31%和50%。

    此致、
    Davor