This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2120:ST 引脚是否开漏?

Guru**** 2529030 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2120, TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/937603/tps2120-is-the-st-pin-open-drain

器件型号:TPS2120
主题中讨论的其他器件: TPS2121

我想读取3.3V 微控制器上 ST 的状态。 数据表似乎暗示 ST 引脚为开漏、因此我只需使用微控制器的内部(3.3V)上拉电阻即可。 这是真的吗? 或者、TPS2120是否驱动/拉高其 ST 线路(以及拉至哪个电压)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、mara、

    TPS2121上的 ST 引脚是一个开漏引脚。 它将悬空或拉至 GND。

    感谢您在设计中选择 TI PMUX。