This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53681:UVLO

Guru**** 2586365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947502/tps53681-uvlo

器件型号:TPS53681

大家好、

我对 TPS53681有两个问题。  

为什么 UVLO 为4.25V 而不是3V 等较低电压? 当该电压低得多时、会出现什么问题?

1.125是指 Vomax=1.125*2.5V=2.8V 吗? 该比率是否可以更大? 为什么?

BR、

印度薄饼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    很抱歉图片错误。  

    第一张图片应该是  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naizeng、

    1 -最小 UVLO 阈值定义为4.25V、因为该产品的目标应用是将5V 附加到12V 输入电压。 TI 没有优化3.3V 智能功率级、因此具有较低的 UVLO 阈值毫无意义。  

    2-您可以使用较大的比率,但 TPS53681仅包括高达1.125的内部调节。 如果您使用的换算系数与 VOUT_SCALE_LOOP/VOUT_SCALE_MONITOR 不匹配、您将看到在 GUI/PMBus 接口中缩放 READ_VOUT 值。 输出电压还用于设置正确的导通时间(DCAP+的行为与恒定导通时间控制器类似)、您还可以看到开关频率已调整。 但是、TPS53681还具有频率校正控制环路、可在大约~30-40%的范围内补偿频率变化。