This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC23513:H 桥栅极驱动器。

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27524A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/937471/ucc23513-h-bridge-gate-driver

器件型号:UCC23513
主题中讨论的其他器件:UCC27524A

我没有接受过电子方面的培训、需要帮助为 H 桥模块获取正确的高侧栅极驱动器、该模块用于切换电磁体的极性(通过从12V 电池反转直流电路中大约50A 的电流)。  

该模块是一个 Vincotech FZ074PA75SM-L625F08、使用 IGBT、额定电流为75A;集电极-发射极饱和电压为15V、栅极-发射极阈值电压为4V。   

AAC 论坛有人建议使用您的 UCC 23513隔离式栅极驱动器、我想知道这是否适合此应用;或者是否有其他组件或类型的组件更好、例如半桥驱动器。  这种情况下的另一个问题是需要自举电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、James、

    确实是正确的... 我们碰巧有一个 EVM 可以解决这个问题!

    您需要其中两个、一个用于每个高侧开关、两个低侧驱动器来完成您的 H 桥。 类似 UCC27524A 的器件。 本技术手册介绍了如何配置 H 桥。 祝您的项目顺利!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Don。 我在没有仔细研究的情况下假设该 EVM 可以解决自举问题。  它看起来确实适合用作高侧栅极驱动器。  在我进一步研究之后、我毫无疑问会继续订购其中的一些器件以及您建议的低侧驱动器。  再次感谢。  James。